This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60440:控制器结温

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM60440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261703/lm60440-junction-temperature-of-the-controller

器件型号:LM60440

您好!

我尝试使用 LM60440设计12W/5V 降压控制器。 我的要求是在 Ta=80°C 时保持12W 的功率。 因此、我使用 webench 工具找出 IC 的 Tj。 结果显示接近 Tj=106摄氏度。 这些结果 被视为4层 电路板还是2层电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仿真导出应基于标准 LM60440EVM、这是一个4层电路板。  

    建议遵循该布局、以便为热性能和 EMI 性能提供足够的 GND Cooper。

    此致、

    吉米