This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:替代 BQ24780S

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261151/bq24780s-substitute-for-bq24780s

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQ24800

您好、专家:

如果我们使用 BQ24781R 作为 BQ24780S 的第二个源、我们有什么问题吗?

您能否提供 BQ24780S 和 BQ24781R 的比较表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们建议使用 BQ24800、这是 BQ24780S 的较新版本。 区别在于、BQ24800添加了电池升压模式特性 、可将系统电源轨调节到最小系统电压以上、直到电池完全放电。 共有4种开关频率选项:300kHz、400kHz、600kHz 和800kHz。 它与 BQ24780S 引脚对引脚兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    这是否意味着 BQ24780S 和 BQ24800可使用通用 EC 代码(寄存器设置)?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    大多数寄存器保持不变。 但是、BQ24800寄存器中添加了电池升压模式和峰值功率模式特性的配置。