主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好、
我正在从事一项 BMS 设计、其中我们使用 BQ34Z100测量电池组电流和 BMS/SOH soc。 我按照这里提到的过程-
在 bq34110 bq35100和 bq34z100-G1系列气体中使用 I2C 通信
我在 bqstudio 中的命令日志如下所示-

鉴于我的 FAS 标志已被清除,我可以访问数据闪存参数;但即使我计算的 CRC 似乎正确,我也无法修改它并读回它。 此外、闪存更新 OK 电池电压为2800mV。
请在修改数据闪存之前、告知我遵循的过程是否有问题或是否需要更新一些参数。