This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:无法修改数据闪存参数

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259420/bq34z100-unable-to-modify-data-flash-parameters

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我正在从事一项 BMS 设计、其中我们使用 BQ34Z100测量电池组电流和 BMS/SOH soc。 我按照这里提到的过程-

在 bq34110 bq35100和 bq34z100-G1系列气体中使用 I2C 通信

我在 bqstudio 中的命令日志如下所示-


鉴于我的 FAS 标志已被清除,我可以访问数据闪存参数;但即使我计算的 CRC 似乎正确,我也无法修改它并读回它。 此外、闪存更新 OK 电池电压为2800mV。

请在修改数据闪存之前、告知我遵循的过程是否有问题或是否需要更新一些参数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreya:

    仪表板可能会干扰您发送的命令之间的通信。 单击绿色的"AutoRefresh is on..."、关闭仪表板 将其关闭、然后尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果"Autorefresh 打开",您能告诉我在我发送的连续命令之间的间隔期间仪表板发送/接收的确切内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我在 bqstudio 中传递的命令是否存在任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过关闭 Autorefresh 尝试了上述操作;仍然无法更改所需的值、但只能读取它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果器件处于 SEALED 状态或电压低于闪存更新电压阈值、则无法写入数据闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 UNSEAL_FULL_ACCESS 命令解封了器件、如我为命令日志发送的屏幕截图所示。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreya:

    电压读数为0V。 这将低于闪存更新电压。 纠正连接以获得大致正确的电压、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计的 BAT 引脚在硬件上记录的是3.3V、在 BQstudio 上仅显示0mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使 I2C 通信似乎也是一致的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreya:

    在这种情况下、数据闪存中的设置与连接不匹配。 有关正确的跳线设置和所需的相应数据闪存值、请参阅 EVM 指南