This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952有助于检查原理图

Guru**** 2602795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261708/bq76952-bq76952-help-check-the-schematic

器件型号:BQ76952

您好  

采用 BQ76952的客户设计中存在的问题是、 在电池欠压保护时、BQ76952需要手动为电路板加电或断电。

使用模拟器、2.2V 可以正常充电、但1.9v 无法充电。 此时、DDSG_FET 和 CHG_FET 设置为1。

是什么原因导致了这种现象?

请帮助检查原理图。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    请确保客户在 VC16和 VC15之间连接了电芯。   如果 VC16短接至 VC15、则无法启用顶部电池中的电池平衡开关(VC15和 VC14之间)、因为该开关是 NFET、需要更高的电压才能运行(它从 BAT 消耗)。  VC16将 PFET 用作其电池平衡开关、因此不需要更高的电压、但它是唯一使用 PFET 电池平衡开关的电池、其余所有使用 NFET。

    此外、请确保将 VC1电容器连接到 GND、而不是 VC0。  我注意到原理图中的电池连接部分连接了12节电池、但原理图中的 BQ76952部分仅连接了6节电池。  这是有原因的吗?

    为了诊断此问题、我希望查看此问题的日志文件以及客户的 gg.csv 文件。

    此致!

    安德里亚