尊敬的 TI 团队:
我 将 TPS25750用于功率 PD。
当我们的电路板在启动期间被用作大于1.5A 的电流时、会有一个电路板重置的问题。
我需要将电流设置为3.0A。
因此需要帮助、以便在不使用 EEPROM 的情况下通过 I2C 设置配置。
我从"TPS25750 Application Customization Tool"获得了配置数据。
(设置为仅受电方和15W)
当我通过引导加载程序中的 I2C 读取 MODE (寄存器0x3)时、值为"PTCH"。
如何将配置数据写入 TPS25750?
谢谢。