Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC27714EVM-551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951 主题中讨论的其他器件: UCC27714EVM-551
您好!
我正在考虑使用 ucc28951设计全桥转换器。
为了更好地理解、我使用评估板 UCC27714EVM-551。
它关于 D4、D6、C1、R6、R7 R8、请告诉我如何确定常数?
如果您有一个具体的公式、我将不胜感激。