大家好、我有两个问题。
(1)最大可用电压
如果电容器 CINJ 和 CSEN 具有耐受电压、电源侧的电压是否有上限?
(我认为在正常工作期间、向电容器施加的满电压不存在问题。
我想知道是否会通过在瞬态期间(例如电路的初始充电)用 IC 和 C 的寄生电容除以电压、从而对 IC 施加过压。)
(2)输出电流范围(额定电流)
输出电流范围(额定电流)的规格为±80mA、
消除电流通过电容器 CINJ 注入的侧(电源系统的主电路侧)的共模噪声电流为
(a) NG (不可控)、除非它处于±80mA 范围内
(B)±80mA 或以上即可、但不可能实现近乎完美的抵消(控制是可行的、但缺乏能力)
哪一个?
此外、如果您需要±80mA 或更高的电流驱动能力、
是否可以像运算放大器缓冲电路一样在外部简单地附加一个推挽电路、例如晶体管?
此致、