This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148-Q1:是否会发生 DEM<->FPWM?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261991/lm25148-q1-can-dem---fpwm-on-the-fly

器件型号:LM25148-Q1

团队、您好!  

我对 DEM <-> FPWM 有疑问。

我的客户是否能够  在运行期间通过 TR 使 DEM/SYNC 引脚变为低电平或高电平来在 PFM 模式和 FPWM 之间切换?

 当由 TR 控制为高电平时、VDDA/SYNC 是否可以通过10kohm 将上拉至 PFM? PFN/SYNC 引脚上的输入电流是多少?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    是的、这是可以实现的。 您可以将 PFM 引脚驱动为高电平或低电平、以便在 FPWM 和 PFM 之间主动切换。

    PFM 输入阻抗为高阻态、输入电流应在 nA 级范围内。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多