This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:请向我发送 TPS65983B 配置工具

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260583/tps65983b-please-send-me-the-tps65983b-configuration-tool

器件型号:TPS65983B
主题中讨论的其他器件: TPS65987

您好!

我们正在使用 TPS65983B 开发 Thunderbolt 3电路板。
Thunderbolt 参考为"Titan-Ridge DD - Tapex Creek TI83"。
请提供 TPS65983B 配置工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Tapex Creek、我们建议的设计是 TPS65987DJ https://www.ti.com/product/TPS65987DDJ 。 请考虑使用此器件。 如果您在访问 TPS65987DJ 时需要帮助、请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我们正在开发 Thunderbolt 3器件应用。
    该板参考使用 TPS65983B 的"Tapex Creek Rev4v0.pdf"参考电路进行设计。
    由于 PCB 制造已完成且器件组装 已完成、因此无法将器件更改为 TPS65987 。
    请重新查看支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否申请了 GUI 访问权限?

    您可以在此处操作: https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=302387∏_no=TBTDEVICE-DESIGN&ref_url=app_psil_pi 

    请注意、如 Ghouse 中所述、建议始终使用 TBT 参考设计的最新版本。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kevin。
    我下载了链接材料并安装了程序。
    但是、在您安装的程序设置中找不到 TPS65983B、文档中也未提及此内容。
    我能否选择哪些部件来替换 TPS65983B 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过上述链接重新申请吗?

    我将确保团队为您提供正确的 GUI、因为您将需要 TPS65983B 的特定 GUI。

    谢谢!

    凯文