This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568231:选择最佳输出电容器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568231, TPS56C231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257125/tps568231-choosing-optimal-output-capacitor

器件型号:TPS568231
主题中讨论的其他器件: TPS56C231

团队、您好!  

我的客户询问以下问题:

我计划在新设计中使用 TPS568231 (也可以使用 TPS56c231)。

要求为:在输出电流最大时将电压从12V 转换为3.3V。 8a.


数据表第15页介绍了输出 LC 滤波器的双极、该双极点不得与纹波注入的零点太远。
我想、我需要在开关稳压器的输出端具有大约150uF - 250uF 的电容来捕捉瞬变。

现在我的问题:
我能否认为、如果我保持在数据表第21页表中的值范围内、开关稳压器可稳定运行?
我会选择突出显示为黄色的配置。 在任何情况下、C_out 都将远低于500uF。

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    是的、如果您选择黄色突出显示配置、系统将保持稳定。  

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、  

    感谢您的回复。 但指定的范围是非常大的88-500uF。 是否有办法确定最佳电容器尺寸。 您做过仿真了吗?

    谢谢  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    确定理想电容器尺寸的方法是客户应用。 在优化输出电容器的值时、请考虑以下因素。

    1.输出电压纹波。 2.负载瞬态期间的输出电压偏差。

    只要客户使用建议的组件值遵循表8-2、系统就会保持稳定。 设计人员已经进行了仿真、这就是我们将它们列示在数据表中的原因。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    我的客户喜欢问另一个有关 TPS568231的问题:

     

    TPS568231每个输入引脚上需要40uF 的电容、还是需要总共40uF 的输入电容?
    通过布局示例、我怀疑每个输入引脚上都需要40uF。 这意味着总最小输入电容为80uF。

     

    我´m 我是否正确理解公式(9)、但输入纹波电压越低、所需的最小输入电容就越小?

     

     感谢 Jan  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    是的、您的理解是正确的。 较低的输入纹波需要更大的最小输入电容。 我们建议为每个输入引脚使用40uF 的输入电容器、总电容为80uF。  

    谢谢。

    南锡