This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:开关频率波形

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261114/tps65131-q1-switching-frequency-waveform

器件型号:TPS65131-Q1

我查看了 TPS65131Q1的开关频率、
开关波形会失真、如下所示。
它看起来不像正常的开关波形、您能解释为什么它看起来像这样吗?

(比开关波形低+10V)

(低于开关波形-10V)

我想知道我测得的波形是否为正常波形。
此波形是否存在任何问题、如果有、我希望找到解决方案。

I 测量的点为 INP 和 OUTN 引脚。

语 越南语 希腊语 挪威语 威尔士语 海地克里奥尔 波斯语 翻译方式 复制以下 URL 返回 在您的网站中嵌入以下代码片段 启用协作功能并自定义小部件:必应网站管理员门户 返回
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    这些波形看起来像是 IC 在轻负载下工作。 您能否与我分享您的原理图以便进行仔细检查? 如果您有保密顾虑、可以向我发送私人消息"请求友谊"。 谢谢

    Br

    帕特里克