This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:适用于 SEPIC 转换器的离线控制器

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022-Q1, LM5156, LM5022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260828/lm5022-q1-off-line-controller-for-sepic-converter

器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5156LM5022

大家好、  

您能建议使用 SPEIC 转换器的离线控制器吗? (非隔离式)。 我能否使用 LM5022-Q1 满足以下要求  

输入电压:10V 至80V

输出电压:15V 或24V

额定功率:150W

如果有更好的控制器、请提供建议。  

请做必需的。  

此致

乌马马赫斯瓦拉罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Umamaheswararo:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    对于该应用、我推荐使用 LM5156器件。
    该器件的成本与 LM5022相同、但是具有改进功能和更高可用性的较新器件。

    请注意、 此器件的最大输入电压为60V、因此 无法将电源直接连接到 BIAS 引脚以实现整个输入范围。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复。  

    我已经在  WEBENCHRegistered 电源设计器中给出了相同的规格 。  

    显示同一控制器(LM5156)不能使用超过100W 的功率。 这两者的屏幕截图如下所示

    请提供建议。  

    谢谢!

    乌马马赫斯瓦拉劳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    如果我使用电阻器将输入电压限制在60V 以下、我可以将此 IC 用于100W 应用吗?  

    提前感谢您的答复。  

    此致

    乌马马赫斯瓦拉罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Umamaheswararao:

    LM5156数据表中没有输出功率限制、因此器件本身可用于100W+的更高功率应用。
    但请注意、SEPIC 拓扑中可能具有更高的损耗、从而会产生更大的热应力和更低的效率。
    我们有一个用于 LM5156的快速入门计算器工具、可用作替代 webench:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVR481

    是的、该器件不支持高于60V 的输入电压。 您需要将 IC 电源电压限制在该限值以下。

    此致、
    尼克拉斯