This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:有关 UCC28070的一些问题

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259601/ucc28070-some-question-about-ucc28070

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: PMP40261

尊敬的专家


1.芯片没有交流欠压保护 关断 AC 后、由于芯片的 VCC 由外部辅助源供电、AC 关断后芯片将完全驱动、使得 AC 快速开关无法实现。 因此、需要在电路的外围添加一个交流欠压电路;
2.开关 PFC 的输出功率从0W 到800W 时、PFC 电流会在开关时达到 OCP 的最大电流值、芯片会关闭 PFC 驱动、导致电流波形异常;
3.当输出为空载和轻负载(0-60W)时出现两种不同类型的驱动器是否正常,其中一个驱动器多,另一个驱动器根本没有被驱动? 需要哪些修改才能使两个驱动器保持一致;
4. VccP 通过 R5对电流采样进行补偿,这种补偿的目的是什么;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel

    问题1: UCC28070需要一个 用于 VCC 的偏置电源、但该电源不必是外部电源。 PMP40261 参考设计对此进行了演示。 在这里、UCC28070偏置使用来自电流检测绕组的12V 电压轨。 此12V 电压轨在启动时还提供电压保护。 因此、如果交流电压被关闭、UCC28070也将被关闭。

    问题2: 我不知道您的问题是什么。 PMP40261还具有 演示波形的测试报告。 0W 和780W 的瞬态如下所示。 因此、如果从0W 切换到780W、您应该会得到如下所示的瞬态响应和绿色的电流波形。

    问题3:  您可以澄清一下您的问题吗? GDA 和 GDB 被钳位在13.5V、因此您可能需要一个用于 PWM 输出的栅极驱动器。 例如、 下面显示的 UCC28070EVM 使用 UCC27324 栅极驱动器。 然而、如上所示、在 PMP40261中、栅极驱动器由一组晶体管替代。 从功能上讲、它们都具有相同的用途。  

    问题4:  您能否分享图片来源的示意图? 我无法识别 VCCP 端口。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan

    感谢您的答复,但客户仍有一些问题 .

    1、回复:目前 VCC 的供电方式是通过反激辅助源提供的。 当交流输入关闭时、HV 仍在工作、辅助电源仍在工作。 此时、UCC28070的 VCC 仍保持不变、并出现 UCC28070完全驱动的现象;
    如图1所示、红圈表示由反激 VCCP 提供的电路、而图2显示了 UCC28070的电路图。 红色圆圈代表 VCCP、此电源来自图1中的 VCCP 位置;

    图1                                                图2

    2.回复:PFC 的电流波形在动态负载运行过程中异常、如下面三张图片所示 当以10W-800W 的输出功率执行动态负载操作时、PFC 的第一个电流波形会达到设定的 OCP 点、导致 PFC 的电流波形异常;
    通道1由 CSA 的 MOS 晶体管 VGS 驱动;两个通道由 CSB 的 MOS 晶体管 VGS 驱动;3个通道是 CSA 的电感 L 电流波形;

     

    回答:问题是、在轻负载的情况下、只有一侧工作、CSA 或 CSB 驱动传输能量、另一侧没有驱动或驱动非常小、下面测试波形是30W 的波形:
    通道1由 CSA 的 MOS 晶体管 VGS 驱动;两个通道由 CSB 的 MOS 晶体管 VGS 驱动;3个通道是输入电压 VAC 的波形;

    4.回复: VCPP 的位置来自这个地方,稳定在12.3V ,如下图所示。 这个职位的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    问题1: 是的、 遗憾的是、UCC28070没有 UVLO。 您可以尝试使用外部 UVLO 电路或将软启动引脚拉低。 然而、UCC28070的控制环路很慢、因此您可能只能在交流线路上打开和关闭大约1秒的开关。

    您可以考虑使用 UCC28019A 、因为它可以为系统提供 UVLO 和

    问题2+3: 低功耗时 、UCC28070的性能将有所不同。 CSA 或 CSB 可以同时开关、或者只有一个开关会开关。 这是正常行为、不会显著影响性能、因为这本质上会以低功耗将交错式 CCM 转换为单相 CCM。

    下面的这个 PowerPoint 演示了我们的交错 TM 控制器这一运行方式、但是概念对于交错 CCM UCC28070是一样的。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Non_2D00_interleaving-Cases-with-UCC28061--UCC28063.pdf

    交流线路的输入端还有 EMI 滤波器。 EMI 线路滤波器专为在全功率条件下实现超高纹波 而设计、并具有恒定的固有等效 电抗。 由于 PFC 级具有高等效阻抗、因此大功率下的这一参数无关紧要。 但是、在低功耗情况下、PFC 级的等效阻抗较低、EMI 滤波器会消耗更多电流、因此会影响性能。

    问题4: 12V 电压轨向电流检测施加直流失调电压。 由于电感器在轻负载时将以非连续导通模式(DCM)运行、因此该技术可提高抗噪性能。 您可以在 UCC28070数据表的第35页查看设计流程。  

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    为 UCC28070实现 UVLO 的一个想法可能是使用 TPS3701。