This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:Ucc28180正弦波

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253874/ucc28180-ucc28180-sine-wave

器件型号:UCC28180

大家好、我在1kW 转换器、LLC 谐振直流/直流转换器的前端 PFC 中使用了 UCC28180dIC。

在使用变阻器负载单独测试 PFC 时、PF 保持为0.98、但当我将 PFC 输出连接到 LLC 输入时、功率因数未正确保持、空载 PFC 电压在加载时也会下降

供您参考的电流波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    感谢您对 UCC28180提出疑问。

    事实上、您的 PFC 在没有 LLC 的情况下工作、我认为这里应该不会有严重的问题。 然而、我建议您与 UCC28180计算器核实、以获得最佳的电压和电流环路性能、并选择它建议的值(0.98似乎合理、但它在满负载时应该升高)。 还要确保 PFC 级上具有足够的输出电容、以确保在 LLC 通电时具有足够的保持。 您必须确保布局经过优化、以确保 LLC 级的开关噪声不会耦合到 PFC 级。 我不是 LLC 专家、因此您可能希望将您的查询发布到 LLC 器件型号上、以便查看 LLC 级是否有任何问题。 请参阅以下设计、了解 PFC+LLC 级的建议布局以及设计文件。

    https://www.ti.com/tool/PMP40766

     此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    谢谢。

    UCC28180计算器,应该选择什么值 Vcomp 和 ICOMP 补偿电容值和 Vcomp 选择的线路电压为50到100%负载,我不能修复它,如何选择这些参数

    谢谢

    文卡泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    您能否分享系统规格/原理图以便我验证组件值?

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统规格

    185V 至280V AC 输入

    输出405V DCe2e.ti.com/.../PFC-test.pdf

    满负载要求下的功率因数= 0.999

    随附原理图、供您参考

    LLC 输出为59V 和17A

    请帮我减少波纹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    您的原理图看起来不错、但可以稍作调整、以增大 pf:

    1.首先对于输入电压范围建议、我建议将输出电压设置为至少比交流输入电压峰值高10V。 因此、R19可以降至12.5k

    2.需要更改二极管 D9。 建议将二极管 Vf 设置在-0.438V 到-1.1V 之间。 指定的二极管不符合此标准、可能导致电流信号失真。 您可以使用具有如下所示规格的二极管:

    https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BAR65SERIES-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a304314dca3890114ff1c81b50af0

    3. R20、C17和 C18可调谐至12.7k、10uF 和0.68uF RESP

    4.最后、输出可增加至680uF/820uF。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Harish、我会进行更改并对您进行更新

    感谢您在百忙之中抽出宝贵时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我试着改变一切,仍然功率因数没有改善。

    可能的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Harish、早上好、希望您今天回复、

    另外、PFC 输出电压也降低至360V 直流电压、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    我在1KW 设计的基础上建议了上述值、这应该是很好的初始估计值。 您能确认何时收到此信息-在所有负载条件下/仅在满载条件下或在什么线路条件下?

    谢谢!

    此致、

    哈里什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅在100%负载时可降至350V、在轻负载时可保持400V 直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为在元件选型方面不存在问题。 0.68uF 的电压环路作用一个伪软启动电容器。 如果在满载时出现问题、则电压环路需要调节(加速)、或者输出电容仍然不足。 请在测试后告诉我您的观察结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:

    问题得到解决,问题在于电感器的值,当我增加它的时候,PFC 操作表现很好。

    有一个疑问是、对于25%的负载到满负载、是否有办法保持功率因数= 0.98和0.99

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    了解如何使用较高值的电感器解决该问题。 在较低的输入线路电压下、在25%至满载范围内应能轻松保持0.99。 对于高压线路、虽然性能可能不如低压线路那么好、但它也应该可以。 我认为您的方向是正确的。 也许您可能需要调整 Icomp 电容器(减慢环路)、看看它是否有助于提高 PF 性能。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:

    这是升压输入电感器的电流波形、在更改了补偿部分中的所有电容器、电阻器值之后

    在我将 L 值更改为2个变化值之后

    我觉得电感电流没有被适当滤除、所以电感电流增加了很高、比如说1mH

    但我的怀疑是根据计算电感是580uH 仅考虑输入变化从180V 到265V 交流,20%纹波电流,但为什么需要1mH 来过滤这么多。我使用的计算是错误的还是任何其他参数在这里播放。我使用了 UCC28180工具和 Robert Erickson 升压转换器的派生手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    感谢您的观看。

    我毫不怀疑你的做法是正确的。  

    我再次检查的一点是 UCC28180计算器工具专为全面的通用输入电压应用而设计。 (85-265Vrms)、即使您的范围是185-280V、也必须据此选择感测电阻。 但您选择的是电感器和感应电阻器是好的选择。

    我想波形(1)发生的一件事是它以 DCM 运行、这表示有2个方面-电感不足或由于电感引起的绕组间电容过大而导致振荡。 您可以对此进行检查、例如、也许 增大磁芯尺寸、以便减少所需的匝数、并可以使用单层绕组。  

    请参阅以下有关 Mag-Inc.升压电感器设计的应用手册。 最好使用 Koool-mu / Sendhurst 磁芯材料。

    https://www.mag-inc.com/Products/Powder-Cores/Kool-Mu-Cores/PFC-Boost-Design

    https://www.mag-inc.com/Design/Design-Guides/Inductor-Cores-Material-and-Shape-Choices#:~:text=Core%20Material%20Properties,iron%2C%20and%20molybdenum%20alloy%20powder

    波形(2和3)明显显示了改进、但您可能需要检查以上内容。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    谢谢、我已经做完了介绍。

    由于我已经修复了磁性元件、因此我面临此类问题。

    让我来提一个问题、

    能否使用小于100kHz 的200kHz 开关频率、使所需的 L 值减半。

    您能不能建议我、它如何影响效率(开关损耗)和需要微调的补偿器值等

    我需要高效率和小外形尺寸。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    这主要是关于 FET 和二极管的开关损耗与散热器尺寸与电路板上电感器和无源器件尺寸之间的权衡。 实现这两个目标将是困难的。 补偿/调优应该是稍后要担心的事情。 我建议检查开关频率下的损耗分布、检查需要的散热器解决方案 a=nd、然后将其与 EMI 滤波器/电感器和输出电容器可能减小的尺寸进行比较、然后决定。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我想重新设计 PFC 用传统的方法建模的升压电路,小信号分析得到传递函数说 GID,

    这有助于我将确切的理论值与 UCC28180 IC 电流和电压环路值的选择相匹配

    我也想拒绝50Hz 和100Hz 组件  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    对于 UCC28180、对于电压和电流的环路传递函数、我们只有数据表和 Excel 计算器中显示的与这种无乘法 PFC 的理论表达形式有关的任何信息。 我建议进一步研究以下内容、其中提供了有关循环表达式推导的更多信息:

    https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Design_guide_boost_type_CCM_PFC_ICE2PCSXX-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=db3a304319c6f18c011a336c455809ca

    为了推导热政治模型/小信号分析、我们没有任何材料可供分享、但它应该在线提供。

    https://www.onsemi.com/pub/collateral/tnd382-d.pdf

    https://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1084943607.pdf

    很抱歉、我们可能无法帮助您导出模型、但以上参考资料可能会帮助您快速入门。

    请继续打开有关此主题的新帖子。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你哈里什,我会得到它  

    Sure 将分别发布更多问题

    感谢 tou

    文卡泰什 B