This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:每个 NTC 的充电运行温度范围

Guru**** 2429770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261642/bq25172-charge-operation-temperature-range-for-each-ntc

器件型号:BQ25172

尊敬的负责人

在此器件规格表中、在0°C 至45°C 下充电时、建议 NTC 为103AT-2。

符合103AT-2规范  

   V í@í a 25℃ 10kΩ

   B 值为3434K

我们只能安排以下 NTC。
请告诉我使用以下 NTC 时的充电温度范围。

NCP15XH103D03RC (Murata) 10kΩ/ B 值3380k

https://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=NCP15XH103D03RC

NCP15XV103J03RC (Murata)  10kΩ/Bvakue 3900k

https://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=NCP15XV103J03RC

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于103AT-2和  NCP15XH103D03RC、它们在0C 到45C 之间是相同的。

    对于 NCP15XV103J03RC、范围约为1C 至41C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill

    你好!

    感谢您的答复。

    我们将确认您的想法。

    顺便说一句,请让我知道如何钙化,以适应 tmparature 范围。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TS 电流源为38uA、将在 NTC 上产生电压。  BQ25172 TS 引脚冷关断电压为1.04V、热关断电压为0.188V。

    如果电压介于这两个点之间、我们将正常运行。

    对于103AT-2和  NCP15XH103D03RC、0C 下的电阻约为27.3k、而45C 下的电阻约为4.9K。

    对于 NCP15XV103J03RC、3900的较高 B 导致电阻变化较大、1C 时约为27.3k、41C 时约为4.9k