This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:未连接电池时 VSYS 输出功率/电流受限。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25792, BQ25730, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261281/bq25792-vsys-output-power-current-limited-when-no-battery-connected

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25730、BQ25731、 TPS25750

您好!

我们目前正在使用 TPS25750D+BQ25792设计一款60W (20V、3A)电池供电产品、并且希望在从产品中取出电池后也能正常工作、 问题是、在未连接电池时、系统无法从我们的电源中获取超过15W 的功率、这似乎与 BQ 限制其输出功率或电流有关。

下面是系统当前的行为:

-当电池(3S)与 USB-C PD 适配器一起插入时:

  • 我们的产品协商60W 协议(20V、3A)、提供所需的电源 、以便为电池充电并为系统供电(我们在测试中看到高达45W 的功率)。
  • 当系统需要额外的电源时、它由电池使用 BQ25792的 NVDC 功能提供。

-未插入电池时:

  • 我们的产品协商了60W 合约(20V、3A)、我们在 BQ 上有20V 输入、这非常稳定。
  • BQ 输出为 Vsysmin = 9V、但一旦系统需要超过15W 的 Vsysmin 压降、但是 Vbus 输入在20V 时仍然稳定、这指向 BQ 周围的问题。

在查阅数据表时、它指出 BQ 可在系统和电池充电之间提供5A 分离输出、 如果我们没有连接电池、系统应该能够消耗完整的5A 电流、但从我们可以看到的情况来看、它只能使用15W 功率、因此大多数情况下 BQ 在1.7A 时提供9V 电压。

这是否为预期行为? 如果可以,我们是否可以通过硬件或软件配置启用 BQ 以提供更多功率?

如果需要某些附加信息、请随意提问、我们目前一直在讨论此问题。

此致、

摩根。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我们将 Vsysmin 寄存器设置为12V、系统现在的功耗要高得多(高达30-35W)、但如果我们的功耗接近40W (测试期间为38-39W)、功耗会快速上升至40W 以上、然后下降2-3W 并缓慢下降。

    这似乎与温度问题有关、但当认为组件能够提供5A 时、我发现它在大约3A 时过热令人奇怪。

    您是否在测试中看到过这样的行为? 有什么我们缺少的吗? 对于如何改善如此小的组件的耗散,您有什么建议吗? (我们遵守数据表中建议的布局)

    此致、

    摩根。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan:

    由于没有电池可用于为 SYS 上的负载供电、此充电器的 DC/DC 转换器提供 SYS 电压。  如果主机知道没有电池、我建议使用/CE 引脚或 CE 位禁用充电。  充电器可以通过输入电流限制(IINDPM 寄存器由 ILIM_HIZ 引脚电阻器钳位)、输入电压降限制(VINDPM)或 IC 温度限制(TREG)来限制输出功率。  状态和故障 I2C 寄存器报告是否使用了或已经使用了任何此类限制环路。   

    在我们的测试中、如果使用1.5MHz 设置、IC 封装的 TREG 默认 pf 120 C 的电流值会略高于4A、如果使用750kHz 和2.2uH 电感器、则在降压配置中几乎可以达到5A。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    根据我对 BQ25792进行的了解、 需要特定的硬件配置  (开关频率为750kHz 的2.2µH)、从而能够提供 "接近"5A 这是产品说明书中指定的电流、 而无需任何特定要求。

    作为一个额外的问题、我们希望知道这个5A 电流是连续额定值还是峰值额定值、因为数据表中没有指定这一点。

    这对我们来说是一个很大的问题、因为我们的产品是围绕这种组件设计的、能够提供这种电流、同时减少 PCB 上的整体占用空间。

    这意味着我们必须更改部件、需要额外的开发和成本。

    您能否向我们提供使用 TPS25750D 和 BQ25730的电路参考设计? 以及从 BQ25792迁移到 BQ25730? 我们以 BQ25730为例、该器件将在 PCB 上占据更多空间、但应有助于实现更好的散热和功效。

    摩根。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan:

    5A 是连续额定值、但正如您所发现的、它受功率耗散的限制。  一些客户添加了散热器和/或气流以达到5A。

    以下链接提供了带有 TPS25750和 BQ25731的参考设计:

    https://www.ti.com/tool/PMP41013

    此致、
    杰夫