This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620:PFM 模式

Guru**** 2383930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260641/lmr43620-pfm-mode

器件型号:LMR43620

您好、团队成员:

数据表上显示、"在电流通过固定输入电压降至低电平后、导通时间恒定。"

 PFM 模式下 Ton 的值是多少?

谁也决定了 T_HIGHZ? 输出或 FB 电压是否有任何阈值可触发 SW ON?

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    感谢您发送编修。  由于 e2e 维护、我现在只看到您的帖子。  我需要咨询我们的团队、尤其是之前为其提供支持的工程师。  我会尝试通过 COB 下一个 Tue the USA Time 回到你。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    很抱歉耽误你的时间。  导通时间是最小导通时间。  由于导通时间不能进一步缩短、因此 IC 会降低频率以进一步减小占空比、从而满足输出调节要求、即 PFM 模式。

    高阻态是电感电流下降零后同步 FET 关闭的状态。  当 FB 降至阈值时、会发出下一个开关周期。  请参阅数据表第8.4.3.2.2节。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuohao-San:

    感谢您的回答!

    此致、

    桑原启