This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:最大软启动时间

Guru**** 2504965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261586/tps53513-soft-start-time-maximum

器件型号:TPS53513

对于此器件的软启动时间分布(从 EN 的上升开始)、我们是否有任何指导? ESP。 最大时间。

我们的系统需要器件在2.2毫秒内达到稳定并需要知道此器件是否满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    典型值 软启动时间为1ms。 我不知道分布情况、因为数据表中未列出该分布。

    我可以与设计团队核实、查看是否为该器件获取了任何数据。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    设计确认、您预计的最大软启动时间为+20%、即1.2ms、符合您的要求。

    谢谢。

    约瑟夫