This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:学习周期失败 FC 位设置为早期

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259416/bq34z100-g1-learning-cycle-fails-fc-bit-sets-to-early

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ76942

e2e.ti.com/.../charging-14.08.gg.csve2e.ti.com/.../charging-14.08.log

您好!

我们目前正在开发电池组、在学习周期中会遇到困难。 经过几个不成功的学习周期后、我想请您的支持。

电池组设置:

8S2P LFP (化合物 ID、 4155)
显示器:BQ76942
量表:BQ34Z100-G1

采取了下列步骤:

  • 电池处于充满电状态
  • 在器件上编程了新的固件映像 v0.16
  • 已上传配置的数据存储器(更新状态设置为0x00)
  • IT 启用已发布
  • 复位问题
  • 学习状态更改为0x04
  • 将电池放电至空(略低于20V = 2500mV 每节电池的终止电压)
  • 等待获取 OCV 读数  

现在问题出现了:  

根据 SLUA903、在放电和休息时间后、电池必须充满电。 当我开始将电池充满时、充电周期开始时会设置 FC 位、并且 SOC 显示为100%。 但这可能会在充电周期结束时发生。  

在充电终止时、FC 位清零、并且 SOC 变为0%。

我们是怎么做的、或者我没有看到的数据存储器中有什么问题? 附件为发生故障时充电周期中的数据存储器和日志文件。

很高兴得到响应、这种支持有望带来成功的学习周期、并很快为我们的电池组带来现成的黄金映像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      是否已将正确的化合物 ID 编程到目标器件中? DoDatEOC 似乎过高、这将导致 FCC 仅为5mA、我不知道 chem ID 是否编程正确。 DOD0和 DoDatEOC 似乎都过高