This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563203:导通电阻

Guru**** 2664535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563203, TPS563202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262247/tps563203-on-resistance

器件型号:TPS563203
主题中讨论的其他器件: TPS563202

团队、您好!

我们的客户目前正在使用 TPS563202、但对于下一个路线图、TPS563203外观可以在将来替换。

但是、我有几个问题、如下所示、您能为我回答一下吗?

1.为什么 TPS563203的 RDS 比其他器件包括 TPS563202更高? 类似的3A 器件也具有60m Ω/30m Ω。

2.我想较低电流的器件具有较高的 RDS ON。 您能否解释一下为什么低电流需要更高的 RDS?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken!

    Rds_on 只是总效率的其中一个关键点。 尽管 TPS563203具有更高的 RDS_ON、但开关压摆率比旧代快得多。 这可以减少大量的开关损耗。 因此 TPS563203的总损耗低于旧代产品。