您好!
很想知道是否有人可以帮助解决我在 BQ51050B 无线充电 IC 方面遇到的问题。
问题在于、将装置放在充电器垫上时、它开始为电池充电、直到充满电(按预期)、然后关闭。 问题是、在充电器上、电池会开始耗尽、除非我将装置从充电板上提起并再次放置、否则不会再次开始充电。 如果我不将其从焊盘上提起、电池将完全放电、仍然无法重新开始充电。
只是想知道我可以使用 IC 做什么选项、以便在电池电压开始下降(留在充电器上)时能够自动重新开始充电。 微控制器当前正在测量电池电压、因此、如果需要、可以使用其中一个 GPIO。
感谢您提供的任何帮助或建议。
-安德烈