This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:连续电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25221, TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261661/tps25221-continuous-current

器件型号:TPS25221
主题中讨论的其他器件: TPS2557

您好!

我是否可以知道 TPS25221适用于2.5A 持续电流?

谢谢

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    很抱歉、TPS25221无法支持2.5A 持续电流、那么 TPS2557呢? 可支持5A 电流。 谢谢你。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    但在 TPS25221中、产品 floer 显示其可以支持2.5A 电流、ILIM 表也显示为2.7A。

    因此 TI 不建议在 2.5A 连续电流下使用?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉、让你感到困惑、请将规格作为标准、最大持续电流为2A。

    此致、

    国野市