This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 转 GPIO2:使用数字电源制造工具版本7.4.1加载 VC707 XML 文件时未找到适配器错误

Guru**** 2766945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260155/usb-to-gpio2-no-adapters-found-error-while-loading-vc707-xml-file-using-digital-power-manufacturing-tool-version-7-4-1

器件型号:USB 转 GPIO2

您好!

我们购买了 TI USB 接口适配器(根据 www.ti.com/.../USB-TO-GPIO2、称为 USB 转 GPIO2) 为了在 VC707上对 TI 电源控制器进行重新编程 (如 support.xilinx.com/.../56811)

我们将遵循 VC707_MFR.pdf 中描述的说明、并使用 Power_Controllers_Reprogramming_Steps 工具从以下位置访问: www.ti.com/.../FUSION_MFR_GUI

我们无法使用 TI 报告"Manufacturing Failed"和"No Adapters Found"中的软件实用程序对器件进行编程。 适配器 LED 亮起"绿色"、看起来适配器模块都正常。

我们如何才能继续这样做呢? 我们怀疑 VC707电源控制器的价值有什么问题、需要对其重新编程、而且我们迫切需要安装程序能够正常工作。 您能对此提供帮助吗?

用于参考的 GUI PFA 屏幕截图。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您提供任何有关这方面的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiran

    请使用支持 USB-TO-GPIO 2022的最新 MFR GUI beta 7.5.1。 下面是该软件的下载链接:

    TI-Digital-Power-Manufacturing-Tool-7.5.1.zip [测试版]

    此致

    安妮·恩戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, ,谢谢你的答复。

    很遗憾、提供的链接看起来已损坏。 出现"Could not download - Network issue"错误。 已尝试使用多个浏览器/设备 PC、面临相同的问题。 PFA 屏幕截图  

    是否有任何其他链接可获取该测试版工具? 请提供建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiran

    请检查您的网络并重试。

    我只需下载、它就可以正常工作。

    安妮·恩戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    它仍然不工作,我甚至尝试下载(只是为了验证链接)从 手机/手机  位 下载2MB/12.2 MB 后暂停并面临网络问题

    请注意、我在笔记本电脑和手机上使用了完全不同的网络。 两种情况下的下载问题都相同、是否可以通过电子邮件发送相同的问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您是否有到路径的安全链接 HTTPS://? 这可能是下载失败的原因之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    否、它没有 https://。 您必须查看自己的 IT 部门或联系本地 TI 支持来获取副本。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我们使用蜂窝网络并尝试下载存档时,它不起作用,所以它确认它与  IT 部门设置。

    当我们尝试使用手机上的 VPN (如 Opera VPN)时,它会被下载。 我们唯一担心的是链路  http://且不是 https:// 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiran、

    我们在不使用 TI 网络的 PC 上进行测试、使用 Web 浏览器、并且可以在 Google Chrome、Firefox 和 Microsoft Edge 上运行。 请尝试使用这些 Web 浏览器之一将文件下载到您的 PC。

    TI-Digital-Power-Manufacturing-Tool-7.5.1.zip [测试版]

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)