请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22976 主题中讨论的其他器件:TPS22966、
尊敬的专家:
客户对 TPS22966和 TPS22976之间的差异存有疑问。
我将 TPS22966与 TPS22976从基本电气参数、开关特性、封装中进行如下比较:
| 参数 | TPS22966 | TPS22976 | |
| 电气特性 | 输入电压(V) | 0.8 - VBIAS | 0.6 VBIAS |
| VBIAS (V) | 2.5-5.5 | 2.5-5.7 | |
| 输出电压(V) | 0V 输入电压 | 0V 输入电压 | |
| 电流(A) | 6 | 6 | |
| Ron Vin5V 25℃ (mΩ Ω) | 16 | 18 | |
| μA 电流(μ A) | 80 | 37 | |
| 开关特性 VIN = VON = VBIAS = 5V、TA = 25°C | 接通时间(us) | 1310 | 2390 |
| 关断时间(us) | 6 | 3 | |
| VOUT 上升时间(us) | 1720 | 1770 | |
| VOUT 下降时间(us) | 2 | 2 | |
| 接通延迟时间(us) | 460 | 620 | |
| 其他 | 片载负载电阻(Ω) | 220 | 230 |
| 封装 | 2mm× 3mm 14 SON | 2mm× 3mm 14 SON | |
| 概要 | TPS22976优于 TPS22966:电压范围更高、静态电流更低。 缺点是导通电阻稍大和开关速度较慢。 封装和引脚定义相同。 | ||
但似乎没有显著的差异。
TPS22976看起来像是 TPS22966的更新版本、两者之间的显著差异是什么?
客户将申请笔记本电脑系统、哪种芯片更值得推荐、您能帮助说明原因吗?
谢谢!
此致、
汤米·毛毛晓东
现场应用工程师实习生| TI 半导体北京分公司