This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95410是否具有内部移相器来交错 PWM?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95430, TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261904/does-csd95410-has-internal-phase-shifter-to-stagger-pwms

主题中讨论的其他器件:CSD95430TPS536C7

您好、TI!

 

我希望检查一下、当 CSD95410与 TPS536C7B1配合使用时、CSD95410是否具有内部移相器来延迟 TPS536C7B1的 PWM 输入以形成多个相位? 或者所有 PWM 都应来自 TPS536C7B1?

 

感谢并期待您的回复。

 

此致!

SP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siping:

    CSD95410没有内部移相器、多相 PWM 旨在来自控制器(例如您提到的 TPS536C7)。 如果需要12个以上的功率级、我们建议并联功率级、以便每个 PWM 信号具有多个(多达四个)功率级。 CSD95430功率级专为此应用而设计。

    谢谢。

    特拉维斯