This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:适配器 ORing 解决方案(应用报告、SLVA306A)

Guru**** 2576005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255745/tps23753-adapter-oring-solutions-application-report-slva306a

器件型号:TPS23753

尊敬的 TI 成员:  

W

SLVA306A 文档中以下注释(来自电源和接地)的含义是什么?

这是否意味着直流适配器输出(+、-)和直流适配器接地必须隔离?

我发现一些适配器在直流输出(+、-)和接地之间具有非隔离性、但无法从 PoE 电源转换为直流适配器(12V)

在这种情况下、使用隔离胶带阻断接地、那么从 PoE 电源转换为直流适配器(12V)不会出现问题

在这种情况下,它是好的解决方案吗?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hyun Yoo、  

    是的、方案2适配器需要接地隔离。

    这主要是出于保护原因、因此非隔离式适配器 也应该可以正常工作、但不建议这样做。

    此致!  
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。