大家好、
根据应用手册(slave12E)、在 tps23881上电后、我们需要为 tps23881加载 SRAM。 然后发送推荐信息通过 I2C 从 MCU 设置寄存器、但客户不希望通过 I2C 使用 MCU 加载 SRAM。

下面是客户提出的问题、
1.为什么我们在 tsp23881上电后需要加载 SRAM;
2.ca是否跳过此类加载? (我发现答案是 无法通过合规性测试、并且 ROM 有 一些轻微的错误。 );
3.根据产品说明书、该器件具有自动模式。 在我看来、我可以将固件加载到 tps23881中。 并且 该器件会 在第二次重新上电后自动工作、而不会加载。 我对吗?
如果客户无法跳过加载 SRAM、客户是否可以添加具有 I2C 接口的 EEPROM、其中 tps23881可以通过 I2C 从 EEPROM 加载 SRAM? 加载 SRAM 所用的软件是多少?
您自己的
不适用