This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:通过 PI 命令器-热插拔来设置寄存器 D9h (器件设置)

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066IEVM-626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260576/lm5066i-set-register-d9h-device-setup-via-pi-commander-hot-swap

器件型号:LM5066I

您好

我可以通过 PI-Commander-热 插拔来设置寄存器 D9h 吗?

我在 PI-Commander 上找不到任何命令。

谢谢!

一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penny、

    请参阅第 6.5节:在 LM5066IEVM-626 评估模块中配置 LM5066I 器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    我认为不是设置 D9h。 我想使用 SMBus 模式通过 PI 命令设置电流限制、重试、CB/CL 比。

    谢谢!

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penny、

    为什么您认为这些未设置为 D9h 寄存器?

    D9h 不能通过 PI-Commander GUI 直接访问。 您需要使用通用 SMBus 调试工具。