This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24765:BQ24765、保持配置的充电电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24765, BQ24765EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259644/bq24765-bq24765-retaining-the-configured-charge-current

器件型号:BQ24765

我们使用 BQ24765为 RSS 智能电池定制充电器电路、该定制板的功能正常工作。

但是、当电路板上电时、默认充电电流为256mA (约)、我们会将充电电流重新配置为1A。

一旦移除直流插孔(12VDC)、配置的参数将不会保留、默认配置会采取措施、即256mA。

原理图与 BQ24765EVM 类似。

注意:SMBus PU 连接到 VREF (根据 EVM 基准)、在移除直流插孔后不可用。

我们如何保留重新配置的值或如何更改定制板的默认值。

谢谢

普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、  

    感谢您与我们联系!

    这种行为是正常的。 在上电期间、器件会将 寄存器设置复位为默认值。  

     有关如何更改值的更多信息、请参阅此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053477/faq-bq25710-will-bq25710-keep-the-old-register-settings-after-power-off

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDDSMB 也连接到 VREF、看起来这是问题、仍然未经测试。

    如前所述、VREF 仅在直流插孔输入期间可用、在电池期间不可用。

    如果你不知道,请告诉我。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、  

    如数据表中所述、VREF 可直接连接到 VDDSMB 作为 SMBus 电源(请参阅下面的参考资料)。

    需要使用嵌入式控制器(EC)或主机控制器(HC)来 写入新的电流值。 如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    是的、没错、我们也完成了黄色突出显示的相同操作、

    从您的最后一条陈述中可以看出、当插入直流插孔并充电时、我的案例中的 EC 配置的充电电流值1024mA 将被清除为默认电流值(256ma)。

    我将检查在什么条件下、EC 配置的充电电流值将被保留、直到电池被预设、即使已移除直流插孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、进入了其他一些问题。

    将带有电阻分压器的 VBAT 和 DCIN 二极管或提供给 ACIN 引脚、这样、对于 VBAT、 ACOK 比较器上的分压器输出小于2.4V、这将使 VREF 在 VBAT 和 DCIN 期间可用、 I2C 可随时使用。

    这个改变解决了我的问题。