This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:我正在设计带电池的集线器、并且使用 PD 控制、需要一些指导

Guru**** 2813745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258774/tps65988-i-am-designing-a-hub-with-battery-and-i-am-using-pd-control-need-some-guidance

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212

您好、专家!

我想知道能否将内部开关用于能够达到20V@5A 的应用? 我在 TI 网站上找到的文档并没有真正看到这样的配置、但我看到过外部 MOSFET。 我希望使设计尽可能紧凑、因为我没有太多可用空间。

第二个问题是用于控制 USB 3.0至 Type-C 多路复用器的引脚、我可以使用任何 GPIO 吗、或者我选择的特定引脚也无法确定任何使用此 IC (TPS65988)的示例。  

 在为 PD 控制选择 TP 之前、我就针对电池充电器电路设计了、专门用于管理多路复用器而不会丢失 PD 功能。 电池充电器也具有 CCx 端口以确定充电/放电的电流和电压、这一点绝不低。 为什么使 CCx 经过 TPS65988馈电给电池充电器? 这样、我们就可以继续使用已为其中一个端口中的电源轨提供的设计。

两个端口都使我们处于 DRP 模式、能够接收或输送功率。 我需要花几天时间在论坛和 TI 网站中挖掘、但当数据和电力合并时、大多数信息与显示端口或 TBT 相关、但我的情况并非如此。 如果您有将 TPS65988与 HD3SS3212结合在一起的参考设计、效果会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:  

    1. TPS65988上的内部电源路径可用于高达100W (20V/5A)的拉电流或灌电流。 您可以通过此处直接链接的应用程序自定义工具进行配置: https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG 

    2. TPS65988上的 GPIO 可通过前述描述中提到的相同工具进行配置、每个 GPIO 均可配置为特定事件、可用的 GPIO 事件可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/pdf/slvae11 

    3.连接电池充电器和 PD 控制器的两个 CCX 端口会导致 TPS65988和远端连接器件之间进行 CC 通信。 我不确定正在使用哪种类型的电池充电器器件以及它如何利用 CCx 引脚、您是否有任何示意图或方框图来说明其连接方式?  

    4.快速查看 HD3SS3212的数据表、似乎此器件由连接到 CC 控制器(在本例中为 PD)的 SEL 引脚控制。 在这种情况下、您可以使用电缆方向等 GPIO 事件在上下颠倒连接的电缆之间切换此选择:  

    对于与 HD3SS3212相关的具体问题、我建议打开一个单独的主题、这样负责该部件的团队就可以提供额外的支持!  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    感谢您的回答、接下来会提出一些问题。

    1.如何使用该工具进行生产?我是指使用工具中的配置对 TPS65988进行编程时、应使用什么接口。

    3.电池充电器本身有一个 PD 控制器,但仅用于确定在电池放电或电池充电时从总线获取时需要在总线上提供什么电压。 这里是数据表,很抱歉我只能在中文 https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2306211713_INJOINIC-IP2368-BZ-VGLIP_C5203723.pdf 中找到它 ;我的计划是看看 TPS 是否可以通过 CCX 线发送,让 IP2368自行配置。

    再次感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:  

    1.如果您使用的是 EVM、则可以直接使用 GUI 进行闪存、并使用 USB-A 转 Micro-USB 电缆将配置加载到 EVM 中、请参阅此处的教程: https://www.ti.com/video/6122862051001 

    出于生产目的、您还可以生成完整的闪存/低区二进制文件或 C 数组文件、然后可以将这些文件刷写到 PD 将从其读取(使用 SPI 接口)的 EEPROM 中、请参阅数据表中的摘录以了解更多详细信息:

    2. TPS65988上的 CCx 引脚 用于 PD 到 PD 的通信、我不确定此电池充电器(IP2368)是否与其他 PD 遵循相同的 CC 协议。 也不建议将额外的元件连接到 CCx 通道、因为 CCx 线路上的任何额外电容都会导致通信流量问题。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    1.  

    EEPROM PD 将读取(使用 SPI 接口),请参阅数据表摘录以了解更多详细信息:

    要对 EEPROM 进行编程、我是否可以使端口连接 PCB 中的 aa JIG? 将会与 TPS SPI 并联连接的应用、允许吗?  

    2、.  为了简化 DE 设计流程、我已改为使用 TI 提供的其他电池充电器 BQ25713RSNR、它由 I2C 控制。

    3. 可以实现如下图所示的连接,这意味着当端口1作为接收端口工作时,端口2将作为供电方工作(在某些情况下),或者两个端口都将作为供电方工作,从而从电池中获取能量。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    1.您可以参考 TPS65988EVM、了解如何建立单独的 SPI 连接来对外部 EEPROM 进行编程。 这非常简单。

    2.这应该是可以的

    3.这不起作用。 请注意、每个 PD 端口需要能够彼此独立协商。 例如、如果您要在一个端口上提供20V 电压、然后将其他器件连接到第二个端口、则需要能够从5V 首先启动协商过程、然后进入两个器件一致的电压。 您可以看到、在 TPS65988EVM 上、板上有两个可变直流/直流控制器、因此每个端口都可以根据连接的对象独立协商正确的电压。

    谢谢!
    埃里克