请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 以3.3V 电压运行 BQ25798 I2C 时、所需的逻辑电平是什么?
BQ25798的 VIL 和 VIH 是什么、我在 DS 中找不到、用于3.3V 电源轨。
我们正在进行编程。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.