主题中讨论的其他器件:LM5175、 LM5176、、
尊敬的支持团队:
如果未使用 BIAS 引脚、建议的处理方式是什么?
根据 WEBENCH、它通过0.1μF 连接到 GND。
它不应该直接连接至 GND 吗?
此外、请告诉我是否需要 VIN 的"串联阻断二极管"。
另请告诉我这些是否也适用于 LM5176和 LM5175。
此致、
DICE-K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持团队:
如果未使用 BIAS 引脚、建议的处理方式是什么?
根据 WEBENCH、它通过0.1μF 连接到 GND。
它不应该直接连接至 GND 吗?
此外、请告诉我是否需要 VIN 的"串联阻断二极管"。
另请告诉我这些是否也适用于 LM5176和 LM5175。
此致、
DICE-K
尊敬的 Dice-K:
感谢您使用 e2e 论坛。
如果未使用 BIAS 引脚、我会遵循 webench 建议、并通过0.1uF 电容器将该引脚连接到 GND。 您可以在 LM34936 EVM 原理图中看到相同的结构。 ( https://www.ti.com/tool/LM34936EVM )
由于该引脚连接到 IC 内部的 VCC 电压、因此我会避免直接将该引脚短接至 GND。
串联阻断二极管不是必需的、并且是完全可选的。
如果未实现此二极管、请始终确保电源以正确的极性连接。 如果没有串联二极管并且错误地连接了极点、IC 可能会因负输入电压而损坏。
此致、
尼克拉斯
您好、Niklas、
感谢您的答复。
我想在 BIAS 和 GND 之间插入0.1μF、以避免 VCC 和 GND 之间的直接连接。
(但是、由于 LM34936EVM 的 R17是0Ω、我认为这是连接 VOUT 和 BIAS 的示例。)
以下关于"串联阻塞二极管"的想法是否正确?
当 VIN 为4.2V 或更高且 VIAS 为0V 时、由于 VIN > VCC、从 VCC 到 VIN 没有反向电流。
因此、无需使用"串联阻断二极管"。
但是、如果 VIN 小于-0.3V 的绝对电压、它将会损坏、因此必须小心施加的电压。
此致、
DICE-K