This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053:Cin 数据表信息与 EVM 板不匹配

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261542/tps922053-cin-datasheet-information-does-not-fit-with-evm-board

器件型号:TPS922053
主题中讨论的其他器件:TPS922055

以下是 TPS922055具有模拟调光功能的24V 输入、3A、8件式 WLED 驱动器的典型应用(TPS92205x 产品说明书第19页)

关于 CIN 的注释:

不过、在 EVM 板中、CIN 连接到

数据表中所述的典型应用显示 CIN 连接到 AGND 和 PGND、而在中、CIN 仅连接到 PGND。

有人可以澄清一下吗?

加斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaston:

    VIN 的去耦电容器应放置在 VIN 和 AGND 之间。 通常可以使用100nF 陶瓷电容器。 您可以参考下图以了解正确连接。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这正是数据表所指出的。 但为什么它在评估板上不是这样呢?

    如上一篇文章中所述、CIN 放置在 EVM 电路板的 VIN 和 PGND 之间

    加斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaston:

    这在 EVM 的原型版本中是个错误。 我们将在正式版本的 EVM 中更正它。 感谢您指出这个错误。

    Br、

    周老师