This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010:较低开关频率下 Webench 仿真中的电感器尺寸、LMR36510的结果与之类似

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38010, LMR36510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255435/lmr38010-inductor-size-in-webench-simulation-at-lower-switching-frequency-similar-results-with-lmr36510

器件型号:LMR38010
主题中讨论的其他器件: LMR36510

您好!电源专家、

我的客户目前正在研究 LMR38010和 LMR36510。

他们在 Webench 中以500kHz 的开关频率进行了仿真。 设计中显示了一个电感值为~70uH 的电感器。 这是在大于2MHz 开关条件下使用器件时的预期输出值。 对于500kHz、 预期的大小为300uH 范围、我们能够在功率级设计器中对此进行确认。

此外、我还使用 LMR36510进行了 Webench 设计、 Webench 还展示了~70uH 的小尺寸电感器、开关频率小于500kHz。 在> 2MHz 这似乎是可以的,但不是在较低的频率。

为什么在500kHz 开关频率下电感器值这么小?

祝你一切

顺利。 奥利克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olrik:  

    请提供 Webench 中使用的参数、以便我们为您提供更好的帮助。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    参数包括:

    VinMin = 17.0V
    VinMax = 55.0V
    输出电压= 13.6V
    输出电流= 0.15A

    Fsw:500kHz

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=E1463E869DE93018

    祝你一切

    顺利。 奥利克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Orlik、

    我将尽快获得此信息。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器尺寸的任何更新吗?

    祝你一切

    顺利。 奥利克