This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐符合要求的负电压 LDO

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258042/recommend-an-negative-voltage-ldo-that-meets-the-requirements

主题中讨论的其他器件:LM2990

您可以推荐一个负电压 LDO 吗:

输出电压范围:-14.4至15.6V 典型值:-15V

压降电压:<1.3V

封装:D2PAK

IOUT: >= 1A

我的,选择是 uA7905C μ C 是否可以提供更多选项?

客户和我将感谢您尽快作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rickey、  

    最佳的总体选项是 TPS7A3301RGWR

    如果需要 DDPAK、 LM2990SX-15/NOPB 具有-15V 固定输出。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢。

    -吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我忘了提及客户对汽车产品的请求、LM2990不是汽车产品、无论如何都感谢您!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rickey、  

    遗憾的是、我们似乎没有符合这些要求的汽车产品。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢。

    -吉米