This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-TPS552350 EP:软启动电容

Guru**** 2577175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261623/tps55340-ep-soft-start-capacitor

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:TPS55340

希望了解部件 TPS55340的软稳压电容器量表

目前、我们有一个基于数据表应用设计的47nF 电容。 但我们没有定义软启动时序与电容的实际标度。

似乎我们需要更大的电容来防止浪涌电流… 应用工程师能否告诉我们建议的最大电容? 它们能否提供参考标度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcio:

    您能否更详细地介绍一下您使用 TPS55340的拓扑、
    软启动实施可能会根据拓扑发生变化。
    我们有一份很好的应用手册、其中详细介绍了一般软启动以及不同拓扑的相关说明:
    https://www.ti.com/lit/an/snvaa44/snvaa44.pdf

    如果您的问题只是关于软启动时间的计算、数据表中列出了有关这方面的更多详细信息:

    根据6uA 电流源和电容器尺寸、在达到1.8V 的完成电压之前可以计算时间。

    此致、
    尼克拉斯