This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023EVM-052:测试问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261744/tps61023evm-052-testing-issue

器件型号:TPS61023EVM-052
主题中讨论的其他器件:TPS61023

为什么要使用具有回弹电流的 CC 负载测试 TPS61023输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weber:

    当 CC 负载无法从升压器件汲取足够的电流时、每次器件尝试重新启动时、负载都会从 Vout 汲取电流、直到 Vin 降至0.4V 以下并且器件停止重新启动。 通常您不需要 关心它。 如果您不喜欢该波形、可以尝试使用真正的电阻器。

    此致、

    特拉维斯