This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:级联设置的 MPPT 电网应用和充电器

Guru**** 2543880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261236/bq25798-mppt-grid-applications-and-charger-in-cascade-setup

器件型号:BQ25798

您好、TI!

我需要实现一个由6个 MPPT 和4个独立电池组组成的电网解决方案。

我的想法是6 x 25798 MPPT 配置并联 6 x 太阳能阵列输入和所有 输出收集(对于 SYS 和 PMID 使用二极管)或直接连接对于 BAT 输出引脚。 第一个 MPPT 级的输出 将被用于为 具有相同 IC 类型但处于充电配置中的1个或多个并联电池组供电。

我想了解更多有关 MPPT/充电器 IC 非典型设置的信息。

1) 1)我读取可能收集多个25798 IC 的所有 BAT 输出的情况。 为了保持正确的电荷曲线、需要采用哪种解决方案从多个 IC 为单个电池组充电?

2)我可以使用 BAT 输出来提供一系列的充电器? 采集的电源输出(BAT 输出引脚)应为充电器 IC 的 VBUS 输入  

3)有一些解决方案(或技巧),以在无电池的 MPPT 模式下运行 IC ?

非常感谢您提供的支持

此致  

克劳迪奥·比安奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claudio:

    您可以连接多个电池充电 IC 的 BAT 输出、但只应使用一个进行端接以防止振荡。  因此、其他器件需要将终止电流设置得更高或将终止电压设置得更低、以免干扰执行终止的充电器。  此外、如果您有一个系统负载、它 只能被连接在充电器的 SYS 输出的一个上、也就是说您不能将充电器的 SYS 输出连接在一起。

    798 MPPT 功能定期对开路电压进行采样、然后将其输入电压调节电路设定为该电压的固定百分比。  因此、您无法将多个798的 VBUS 输入连接到同一个太阳能电池板输出、因为无法同步开路电压的采样。

    充电器在 SYS 上提供一个无电池的电压、但是建议使用/CE 引脚或者 CE 位来禁用从 SYS 到 BAT 的充电。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫,非常感谢你的贡献。   请最后澄清。

    如果我有6 798、我需要设置6个不同的终止电流/电压、以防止发生振荡? 对吧?

    当您说" 即您无法将充电器的 SYS 输出连接在一起"时。 对于每个 SYS 输出引脚的隔离二极管也是如此吗?

    第三个 项目好、我需要为每个798连接一个太阳能电池板。 对吧?

    非常感谢

    克劳迪奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claudio:

    是的、我建议在6个选项中错开电流和/或电压项。

    可以、您可以使用二极管或 SYS 输出、但不能将它们直接连接在一起。

    是、每个798配备一个太阳能电池板。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jeff

    此致  

    克劳迪奥