您好、TI!
我需要实现一个由6个 MPPT 和4个独立电池组组成的电网解决方案。
我的想法是6 x 25798 MPPT 配置并联 6 x 太阳能阵列输入和所有 输出收集(对于 SYS 和 PMID 使用二极管)或直接连接对于 BAT 输出引脚。 第一个 MPPT 级的输出 将被用于为 具有相同 IC 类型但处于充电配置中的1个或多个并联电池组供电。
我想了解更多有关 MPPT/充电器 IC 非典型设置的信息。
1) 1)我读取可能收集多个25798 IC 的所有 BAT 输出的情况。 为了保持正确的电荷曲线、需要采用哪种解决方案从多个 IC 为单个电池组充电?
2)我可以使用 BAT 输出来提供一系列的充电器? 采集的电源输出(BAT 输出引脚)应为充电器 IC 的 VBUS 输入
3)有一些解决方案(或技巧),以在无电池的 MPPT 模式下运行 IC ?
非常感谢您提供的支持
此致
克劳迪奥·比安奇