This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:不进入运输模式、而是关闭 Q4 FET

Guru**** 2513935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258971/bq25898-do-not-enter-shipping-mode-but-closed-q4-fet

器件型号:BQ25898

大家好、

如果充电器未进入运输模式、我能否关闭 Q4 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:  

    是的、Q4 BATFET 可以由于 BATFET 放电过流保护等故障而闭合。 数据表的第9.2.2节描述了此行为。 热关断功能也会关闭 BATFET。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的答复、我要检查的是、如果 BQ25898未进入运输模式或跳闸保护、我是否可以手动关闭 Q4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    BATFET_DIS 位可用于随时手动关断 Q4 FET。 此外、当未插入输入电源时、将 QON 引脚驱动为低电平大约15秒、会短暂关闭 Q4 FET。 不应存在任何其他方法来手动关闭 Q4 BATFET。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Garrett!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、您能帮忙检查一下吗?

    1.主机是否可以在插入适配器期间向 BQ25898发送指令以关闭 Q4? (使用 VBUS 为系统供电)

    2.如果 Q4在接通适配器的过程中关断、这次电流消耗是多少?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:  

    1) 1)是、主机可以 使用 BATFET_DIS 位关闭 Q4并在插入适配器时停止充电。 VBUS 将继续为 SYS 输出供电。  

    2)当 Q4关闭且输入适配器插入时、电池的电流消耗约为20uA。  

    此致、

    加勒特