This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:有关 LM1117峰值电流的问题

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1117, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261690/lm1117-question-about-peak-current-of-lm1117

器件型号:LM1117
主题中讨论的其他器件: LM317

大家好、我将 LM1117用于电机 controㅣ。

我使用 Vin = 12V、Vout = 6V。

在数据表主题中、  

"LM1117 800mA 低压降线性稳压器"  

那么、该 LDO 是否用于最大800mA 电流系统?

(800mA 仅用于1.2V 的压降?)

但在数据表中,电流限制(Ilimit)如下所示。

最小值:800mA  

典型值:1200mA

最大值:1500mA

----------------

能否将此 LDO 用于峰值1.5A 电机控制?

(Vin -Vout 为6V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sukmin:

    非常感谢您访问 e2e、了解 TI 的 LDO。  

    LM1117可提供800mA 负载电流。 因此它应仅用于最大800mA 电流系统。

    电流限制基本上是一个 LDO 内部的过流保护机制。

    在某些外部故障条件和场景中、LDO 可能会出现意外的高电流消耗。 在这些事件期间、LDO 将在内部限制流过它的电流。 EC 表中定义了此过流保护限值、其范围为800mA - 1500mA。 一旦故障清除、LDO 将返回到调节输出节点。  

    在限流操作中、LDO 将无法满足与输出电压相关的电气规格 (例如输出精度、线路调节、负载调节等)/

    除此之外、LDO 上耗散的总功率也将决定支持的最大负载电流。  

    例如、在您的情况下、因为 VIN- VOUT 余量为6V。 支持0.8A 负载电流、LDO 的总功率耗散为4.8W。

    根据使用的封装及其热性能参数、耗散的最大功率受限、如数据表的表7.1所示。

    PD =(TJ (max)-TA)/ RθJA

     

    例如、如数据表的表5所示、TO-220封装的 RθJA 为23.8C/W。  

    因此、当 TA = 25C 时、支持的最大功率将是 PD =(150-25)/23.8 = 5.25W。 这低于您的电源要求。

    以下是表5的快照

    您可以在有关 LDO 基础知识的应用手册 (特别是第3章和第5章)中详细了解上述内容。  

    ######################################################################出##########################

    要以1.5A 峰值电流驱动电机控制、我建议您选择 LM317系列器件。

    请告诉我、以防需要进一步的详细信息。

    此致、
    罗哈特·福加特