This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:如何更改硬件 ID

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258697/tps65988-how-to-change-hardware-ids

主题中讨论的其他器件:TPS65988

您能教我如何更改 Windows10计算机的 TPS65988的硬件 ID 吗?

我可以接受任何想法,例如:固件更新,工具,等等.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    您能否详细说明一下硬件 ID 是什么意思? 您是指 PD 器件 I2C 地址还是其他地址?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    请参考照片。 它与 Windows10设备管理器上的硬件 ID 有关。 在我的 Intel NUC11PHKI7C 主板上、有一个带有感叹号和错误代码10的 TPS65988器件。 根据英特尔官方网站、正确的硬件 ID 应为 VEN_8086&DEV_3515。 我想尝试将硬件 ID 修复为正确的 ID。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    我需要进一步研究这一点、此问题是什么时候首次出现的、甚至在下电上电后是否也会再次出现?

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    重新启动计算机后,这个问题仍然存在,我不确定是什么时候发生的。 可能是在我拿到机器之前发生过这种事情、但我没有注意到这个部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    很遗憾、这不在我们的支持范围内、您需要就此问题联系计算机制造商以进行软件/固件更新。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    您是否具备 用于测试的 TI 软件/固件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    我们有工具根据 PD 的行为来设计它的配置、但是这要求系统级了解主板(原理图、设计、PD 周围的部件)以及只有制造商才能知道的设计要求。 您要查找的软件/固件很可能来自制造商端。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我可以问一下为什么只有连接的驱动程序不会在设备管理器中导致感叹号? 驱动程序的较新版本和较旧版本都会导致感叹号。

    附注:无论是否存在感叹号、Type-C 端口都无法正常工作。

    e2e.ti.com/.../USB_5F00_C_5F00_Power_5F00_Delivery_5F00_Win10_5F00_64_5F00_1_5F00_0_5F00_4_5F00_5.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    您需要联系驱动程序制造商了解版本详细信息、这不是我们能够支持的内容。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林