This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1834-SP:LCC20封装中 NC 引脚的连接

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1834-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260525/uc1834-sp-connection-of-the-nc-pins-in-lcc20-package

器件型号:UC1834-SP

您好!

UC1834-SP 的 LCC 封装具有多个 NC 引脚。 这些引脚是否以任何方式连接到裸片? 询问是否可以将它们连接到热平面以获得更好的热性能

谢谢

南达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nandha、

    我可以确认 UC1834-SP 的 LCCC 封装版本上的 NC 引脚未以任何方式连接到芯片。

    谢谢!

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy。