This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5864:关于寄存器映射

Guru**** 2550440 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261484/lp5864-about-register-maps

器件型号:LP5864

您好!

我正在 定制电路板中使用 LP5864、我对如何处理驱动程序的软件有一些疑问。

事实上,在寄存器映射中,它提到了"Dot LX-CSx onoff",CSx 显然是通道,但 Lx 又是 SWX 呢? 如果是、为什么寄存器映射提到 L4 (L0、L1、L2、L3、L4)、而我们只有 SW0、SW1、SW2和 SW3。

Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    抱歉、这是编辑错误。 感谢您的支票!

    如您所见、所有 PWM、DC、LOD 和 LSD 控制都只有 L0、L1、L2、L3。 请忽略 L4中提到的寄存器映射。 我稍后会修改。

    BR、Jared