我正在 Webench 电源设计器中对一个基于 TPS62933芯片的降压转换器建模。
输入数据如下:24V IN、5V OUT、0-1A 输出电流、1.2MHz 输出频率。 所有其他项都处于默认状态。
然后在"OPERATION Values"选项卡中输入 Vin = 24V 且 Iout 从0.23到0.375A 时、电源设计器会通过1.2MHz (高达1.96MHz)输出产生的开关频率。 当电流从0.375变为0.376A 时、频率一步从1.96降至1.2 MHz (我想、最小 IL 峰峰值= 0.75A 与此相关、比如0.375A 就是其中的一半)。
我在数据表中未找到关于开关频率可以超过所需值的任何内容、尤其是那个值(由于频率折返、只能由 PFM 模式下的芯片逻辑电路降低)。
如果我选择2 MHz 作为所需的开关频率、所示的实际频率会超过2.4 MHz、这远远大于绝对最大2.2 MHz 频率。
那么、是电源设计器模型问题、还是漏掉了一些东西?
谢谢。
P.S.我可以去"仿真"模式,这通常显示更多的预期结果,而不是"自定义"模式,然而,这个模式只模拟几个基本参数, 而完全忽略了一些特性、例如效率、功耗、结温等(这些特性仅在"定制"模式下存在、并且是根据上述值计算得出的、因此它们也可能是错误的)。