This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5030:新器件 REF7030QFKHT

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261535/ref5030-new-part-ref7030qfkht

器件型号:REF5030

我希望 REF7030QFKHT LCCC 封装的长期稳定性。 第7.11节包含一个图形、展示了稳定性水平还是随时间推移不断下降。  在其打开或关闭时、长期稳定性为0到1000h @ 35ppm DegC? 如果可能的话,我们需要长达40年的长期稳定数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、大多数 偏差发生在前100小时。 在考虑器件开启的情况下计算长期漂移。   

    在估算超过数据表图中所示值的长期漂移时、有一些方法可以做到。 然而、需要注意的是、这只是一个估算值、各个器件之间的实际长期漂移可能会有所不同。 本博客重点介绍了具体情况: e2e.ti.com/.../ic-long-term-stability-the-only-constant-is-change

    本博客的一些亮点:

    125°C 1000小时的长期漂移测试规定、室温下的产品使用寿命为10年、不包括静态条件下的自发热。

    VOUT 可能在10年生命周期内发生变化、最高可达数据表最大/最小值的±100%。 这意味着10年(87,600小时)后、在室温下恒定运行、REF7030 LCCC 封装的估算最大输出电压漂移应小于±0.025%或±250ppm、如数据表中所指定。  

    此外、还有一些方法可以更大限度地减少校准等长期漂移影响。  

    您是否特别想要40年的长期漂移规格? 此器件的预期温度变化是多少? 您考虑过哪种方法来最大限度地降低长期漂移的影响?

    谢谢。

    杰克逊