This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100EVM

Guru**** 2521740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259938/bq34z100-r2-bq34z100evm

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

我正在使用 BQ34Z100 EVM、我已针对正确的电池配置了监测计、并且能够校准电压和电流。

EVM 在静止时提供了正确的电压值、但一旦我连接一个负载、电压值就会下降、显示的值与万用表读数不匹配。

类似地、只要我施加充电电流、电压值就会上升、并再次与万用表读数不匹配。

我认为这是由于电池内部电阻导致的电压下降或升高、但这应该在高电流值下发生、但即使消耗1安培的电流、电压也会有相当大的下降。

如何获得精确的电压? 如果无法获得准确的电压、我们将如何保护电池免受过压和欠压情况的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhat 您好!

    检查 bq34z100 IC 输入端的电压并将其与通过分压器调整的电压读数进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了端子的电压、它显示与 BQ EVM 相同。 但我的问题是、它不是电池电压、而是终端电压。

    我观察到、如果空载时 4s 电池的电压为14.74V、则一旦给定1.5A 的充电电流、该电压就会变为15.75V、 同样、如果同一个电池组受到1A 的放电电流、则端子电压降至14.44V。  

    TI 如何解决这种获得精确电池电压的问题?

    因为如果仅测量端子电压、则会触发过压和欠压错误保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhat 您好!

    电池的电压会在负载下下降。 端子电压应设置为恰好高于系统无法工作的值。 设置正确的负载模式和负载选择。 算法将根据负载设置预测正确的 SOC。 一旦电池电压低于端子电压、只有在存在一定的充电电流后才会出现 SOC