您好、TI!
我有一个 PCIe 卡项目、我想知道如何选择一个合适的解决方案来满足双输入电源的优先级、您能建议吗?
通常,我希望连接优先级高于 PCIe 插槽的 ATX PSU (PCIe 卡有不同的电源要求 SKU,并且我希望在连接 ATX PSU 时强制使用此路径)。
谢谢。
P12V1 = 12V/2.1A
P12V2 = 12V/3A (优先级优先 )

Br、
德伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
我有一个 PCIe 卡项目、我想知道如何选择一个合适的解决方案来满足双输入电源的优先级、您能建议吗?
通常,我希望连接优先级高于 PCIe 插槽的 ATX PSU (PCIe 卡有不同的电源要求 SKU,并且我希望在连接 ATX PSU 时强制使用此路径)。
谢谢。
P12V1 = 12V/2.1A
P12V2 = 12V/3A (优先级优先 )

Br、
德伦
尊敬的 Delun:
除了 此处发布的响应之外、听起来 ATX PSU 将以12V 电压连接还是断开连接-这是正确的吗?
在这种情况下、您可以将 ATX PSU 设置为 VIN1、并使用 PR1上的分压器设置来触发12V 到1.04V (VREF 典型值)之间的任何值。 有关如何执行此操作的示例、请参阅数据表中的第10.3节。 只要 ATX PSU 已连接、就会使用 VIN1;当其断开连接时、将使用金手指。
谢谢。
帕特里克
尊敬的 Delun:
UL 具有仅涵盖具有某些功能的半导体器件的标准-即、TI 的一些电子保险丝产品在 此处的 UL 标准范围内、但电源多路复用器不在范围内。
谢谢。
帕特里克
Patrick、您好!
我完成了原理图设计、您能帮助确认一下吗? 如果需要修改、请告诉我、谢谢。
有几个问题需要特别注意、也请确认。
IN1优先级高于 IN2 (如果 IN1高于10.3V)
2. 可以 移除输入电容的22uf 电容吗?
3. CP2 是否基于我的应用程序?
e2e.ti.com/.../tps2121_5F00_0817.pdf
Br、
德伦
尊敬的 Delun:
由于 e2e 论坛上周后期因维护暂停、非常抱歉耽误了时间。
原理图看起来很好。
是的、已正确设置 IN1相对于 IN2的优先级-我根据内部 VCOMP 最大值和最坏情况下的电阻器值计算10.93V 的最大切换电压。
2.是的,可以移除大容量输入电容,因为软启动时间看起来足够慢,足以容纳负载开启。 但是、您应该了解数据表中的此建议。

3.具体情况视情况而定-在正常切换时间内、您的应用是否需要快速切换时间要求、详情如下?

如果您认为正常切换时间合适、则输入 CP2到地即可。 如果需要快速切换、则可以使用电阻分压器在正常运行期间在 VCOMP 和 PR1之间保持 CP2、从而使其启用。 当 ATX 电源被连接时、这将使 CP2 < PR1;当 ATX 电源被断开时、CP2 > PR1。
有关运行状态的摘要、请参阅此信息。

谢谢。
帕特里克
Patrick、您好!
我更新了原理图、请确认我的设计是否正确、我认为启用快速开关的功能对系统来说会更安全。
感谢您的建议。
e2e.ti.com/.../TPS2121_5F00_0822.pdf
Br、
德伦