主题中讨论的其他器件:BQ79616、
我们似乎遇到过几个情况、其中 BQ79616中最低的电池读数偏低、从而导致电池单元不平衡。 有时它是堆栈中的底部 BQ 芯片、有时不是。 我已经搁置一个板、VC0引脚拉电流、串联 R 下降了30mV。 我测量了其他几个电路板、"R72" 仅下降约0.4mV 且没有拉电流。 更换板解决了电池组中的问题。 在此特定失败案例中、这是堆栈中的第三个 BQ。 我认为 BQ79616-Q1在某种程度上受到了损坏。 TI 是否发现 VC0引脚拉电流存在此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们似乎遇到过几个情况、其中 BQ79616中最低的电池读数偏低、从而导致电池单元不平衡。 有时它是堆栈中的底部 BQ 芯片、有时不是。 我已经搁置一个板、VC0引脚拉电流、串联 R 下降了30mV。 我测量了其他几个电路板、"R72" 仅下降约0.4mV 且没有拉电流。 更换板解决了电池组中的问题。 在此特定失败案例中、这是堆栈中的第三个 BQ。 我认为 BQ79616-Q1在某种程度上受到了损坏。 TI 是否发现 VC0引脚拉电流存在此问题?